This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LXC1T45:关于延迟时间

Guru**** 2584205 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LXC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1527676/sn74lxc1t45-regarding-the-delay-time

器件型号:SN74LXC1T45

工具/软件:

您好的团队、

关于 SN74LXC1T45 在 Vccb=1.2V 条件下的传播延迟值、

在–40℃ 至 125℃ 的更宽温度范围内、与–40℃ 至 85℃ 相比、列出的延迟值更小。

一般而言、我知道、由于电子迁移率的降低、延迟会随着温度范围扩展到更高的温度而增加。 此描述是否正确?

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyohei、

    您的理解是正确的、传播延迟将随着温度的升高而增加。 在 1.2V 电源条件下存在一个数据表误差、其中 85°C 和 125°C 的值相互变化。  请在 85°C 温度下使用最低延迟。 我已经向我们的内部团队强调了这一问题。 谢谢!

    此致、

    Josh