This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD-ICS:计数器仿真不正确

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPLD2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1528552/tpld-ics-incorrect-simulation-of-counters

器件型号:TPLD-ICS
主题中讨论的其他器件:TPLD2001

工具/软件:

您好:

从显示使用高电平复位时计数器输出时序示例的数据表中可以看出、当 RESET 为高电平时、计数器的输出显示为等于 0。

不过、在进行以下仿真时:

我们观察到以下情况:

RESET 为高电平、但计数器的 OUT 输出为高电平、而我们本来预计数据表中会出现低电平。

这是一个模拟错误吗?

Cl é ment

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clement:

    不、这是我们在第一个硬件版本中更改的硬件错误。 我尚未修复仿真以匹配此行为。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Malcolm、

    这有点烦人、因为 TPLD2001 EVM 还未推出、我们正在尝试利用仿真来设计和预先验证设计。

    你有任何 ETA 的修复?

    谢谢您、

    此致

    Cl é ment

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clement:

    此修复程序将在我们的下一个 ICS 发行版(可能不会持续 3 个月)之前才可用。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Malcolm、

    这很远。

    您是否能够为我提供类似于看门狗问题的修改?

    还是非官方 ICS 版本?

    此致、

    Cl é ment

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clement:

    此修复工作稍高一些、因为我需要获取我们在实际设计中使用的新代码、以便在仿真中实施。 我会试着在下周之前把它交给你。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    Cl é ment

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将努力解决这个问题。 我将在星期日上前往中国、并将在 一周内参加一个工作会议、但我希望能在下一个星期五(如果不是更早的话)交付这一成果。