This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1202:WD 配置问题

Guru**** 2538720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1528654/tpld1202-wd-configuration-issue

器件型号:TPLD1202

工具/软件:

您好、

我有时间掌握 WD 配置。

我无法让 WD 按预期工作...

我的设计如下:

该延迟用于在复位后的一段时间内阻止看门狗。

我有以下 WD 块配置:

和 WD 刷新仿真参数如下:

我观察到以下曲线:

如您所见、我正在以 10µs 速率切换刷新输入、并且我已将看门狗配置 100 个 OSC1/2 周期、因此我不会期望 wd 触发故障、但确实会触发故障。

有什么想法吗?

Cl é ment

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clement:

    请问您能和我共享 syscfg 文件吗?

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Malcolm、在这里你去:

    e2e.ti.com/.../2063.pre_2D00_design.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clement:

    看门狗计时器似乎无法在仿真中使用(无论输入上发生什么情况,始终都会触发)。 实际器件不能这样工作。 Verilog 模型转换为 SPICE 时似乎存在问题。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clement,  

    如果您有兴趣、我已经为看门狗计时器解决了问题。 由于我们如何发布此修复将不会在软件中再几个月,正如我在另一个线程中所说,但如果你愿意进入一个目录,并更改一个文件,让你正确地模拟 WDT 之前,你可以在硬件上进行测试.

    如果您愿意、请告诉我、我将提供有关如何进行更改的说明。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Malcom,

    是的、当然请、否则将导致部件的使用不可用、我们在 9 月初有一个决策点。

    Cl é ment

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clement:

    我随附了负责 WDT 仿真行为的文件。 问题是一些内部延迟未正确生成、这是一行更改。 您可以看到您的文件的行为方式、我们希望它现在可以:

    要实现此更改、请导航至所安装的 InterConnect Studio 版本、然后将 WDT.mod 文件替换为我附加到此响应的文件。 对于我来说、该目录是:

    C:\ti\interconnectstudio_1.5.0\product\source\ti\tpld\.meta\templates\subCircuits

    e2e.ti.com/.../wdt.mod

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它解决了谢谢。

    Cl é ment