This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G11:关于输入信号电压

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1529831/sn74lvc1g11-regarding-input-signal-voltage

器件型号:SN74LVC1G11

工具/软件:

你(们)好

 我们在设计中使用了 SN74LVC1G11DBVR。 该 IC 的电源电压为 5V。 我们已将电源正常信号连接到此 IC。 每个输入电源正常引脚都上拉至 5V(在不同的工作表中提供)。 我们想知道以下实现是否可以、因为我们的客户已经表示担心  、它没有足够高的电平来启用下一个电源轨。 请告诉我们。

PG_Ax_1V2 来自 MP8904DD-LF-Z  

PG_VCC_1V8 来自 MPM3834CGPA-Z

PG_VCC_3V3 来自 MPM3650CGQW-Z

PG_VCC_1V1 来自 MPM3840GQV-Z

EN_VL_VCCINT 适用于 TPS543B20RVFR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果这些信号来自集电极开路输出并被上拉至 5V、则其高电平电压正常。