This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07:输出配置

Guru**** 2766765 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G04, CSD15380F3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1528304/sn74lvc1g07-output-configuration

器件型号:SN74LVC1G07
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G04CSD15380F3

工具/软件:

尊敬的团队:

 我在开发板中使用 SN74LVC1G07DBVT 来提供 RESET 信号。 由于 SN74LVC1G07DBVT 是一款开漏同相缓冲器、因此我是否可以在不使用上拉电阻的情况下将引脚 4 (Y) 连接到目标上、从而分别获得高阻抗状态或低电平(对应于输入为高电平或低电平)。 这是一个正确的方法,这是否会影响设备功能 bt 任何机会? 必须在输出侧使用上拉电阻?

此致、
Anoop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有上拉电阻、复位线路上将永远不会出现高电压。  整个线路上只需要一个上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的答复。 请找到随附的图像以供参考。 是否可以在输出端放置分压器?

    此致、
    Anoop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出端的 8V 电压超过绝对最大额定值、有可能损坏器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    将电阻器从 20K 更改为 10K 会将电压降至 6V、这是否在绝对最大额定值范围内? 此外、在这种条件下长时间运行器件是否被认为是可靠的?

    此致、
    Anoop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您尝试解决的实际问题是什么? SOM_PWR_EN 信号有哪些要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    的要求 SOM_PWR_EN 正如我之前提到的、它应该是开发板的开漏输出。 该模块上有一个插入开发板的上拉电阻器。 当线路被载板拉低时、该信号用于将模块断电。

    如原理图中所示、模块侧存在 10kΩ 和 20kΩ 分压器、以 12V 作为电源。 将输出引脚重新连接 SN74LVC1G07DBVT 直接连接到模块 SOM_PWR_EN 、可能会由于电压电平升高而损坏 SN74LVC1G07DBVT。

    为了解决这个问题、我计划在开发板上添加一个 10kΩ 下拉电阻器、这将形成一个新的分压器、从而产生大约 6V 的电压(处于 SN74LVC1G07DBVT 的绝对最大额定值范围内)、或者在输出引脚上使用肖特基二极管而不是电阻 R46。 请提供您对这种方法的反馈、并告诉我是否还有其他需要我考虑的问题。

    此致、
    Anoop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果使用下拉电阻器、信号将不再是开漏信号。 二极管无法保护输出免受高电压的影响。

    只需使用由逆变器(例如 SN74LVC1G04)驱动的分立式晶体管(例如 CSD15380F3)。