This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC154:结至外壳热阻信息

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1520088/cd74hc154-junction-to-case-thermal-resistance-information

器件型号:CD74HC154

工具/软件:

您好、

您是否有关于 CD74HC154M SOIC-24 多路信号分离器的结至外壳热阻(θ JC)的任何信息? 数据表中仅包含有关结至环境热阻(θ JA)的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alisdair:

    我必须提交请求才能获取此信息。 周转时间为~2 周

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 只是为了检查、您提出了请求吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alisdair:

    他们最近在我们身上切换了热模型过程、因此所需时间比预期的要长一些。 我会提醒 Albert 更新此内容、因为他目前正在度假。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alidair:  

    等待的道歉。 通常这些会在 2 周内回来,然而,正如欧文提到的,他们需要比正常的时间与新的过程。  

    以下是热性能结果。  

    结果 — θ JA-High K(标准数据表值) 61.7
    结果 — θ JC、顶部(标准数据表值) 34.3.
    结果 — θ JB(标准数据表值) 35.6.
    结果 — psi JT(标准数据表值) 9.1.
    结果 — psi JB(标准数据表值) 35.2.
    结果 — θ JC、底部(标准数据表值) 不适用