This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCT244:"氧化& quot;零件和粗糙的引线框

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1528365/sn74hct244-oxidized-parts-and-roughened-lead-frames

器件型号:SN74HCT244

工具/软件:

尊敬的:

客户 从 Mouser 购买了 SN74HCT244N、发现引脚没有 氧化/污染。

 粗糙表面抛光流程已分享给客户。 但该 IC 是穿孔器件、这是适用于 SMT 元件的标准。

请帮助审核并告知是否存在这种考虑周到的缺陷?

如果您需要其他信息、请告诉我、我们将一如既往地提前感谢您的及时回复、并期待您的回复。

最热情的问候

 

Suphachai B、技术支持代表
Mouser Electronics、Inc.
www.mouser.com
适用于您最新设计的最新产品Registered

SO#385753

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穿孔引线框也会变粗糙;请参阅 【常见问题解答】为什么引线框看起来氧化或腐蚀严重?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户告知 Mouser 图像中的粗糙表面与客户的缺陷图片不同。 请仔细阅读并 提供建议。  

    1. Mouser 分享的图片、颜色非常一致。

     

    2.下面是在 SPX 发现的有缺陷的部件的图片,显示引脚之间颜色不一致,有氧化迹象。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suphachai:

    您是否有客户方面的故障信息?  

    我可以重复检查我们的晶圆制造厂、以了解这对于引线框是否仍然正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    抱歉、没有包括焊接测试在内的其他信息。

    客户只是用肉眼检查零件。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suphachai:

    我们必须将其转入客户故障分析流程。 此时、我们无法确认这是 RLF 还是氧化损伤。  

    如果您或您的客户可以通过我们的故障分析流程提交索赔、质量工程师将会与您联系、并可以帮助您处理此申请。