This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC14:有关开关电平的行为变化

Guru**** 2837210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1531973/sn74hc14-change-of-behavior-concerning-switching-levels

器件型号:SN74HC14

工具/软件:

我们的 PCB 带有一个电子电路、其中包含一个以 5V 电压供电并通过 100nF (X7R、50V) 去耦的 74HC14NSR。 该电路的输入是一个缓慢变化的信号(在大约 200ms 内从 5V 升至大约 0V)。 当该输入达到 VT 阈值时、HC14 输出必须切换。 在该 PCB 的上一个生产批次中、该电路的行为与以前不同。 在所有较旧批次中、  当输入达到 VT-水平时、HC14 会正确切换。 在我们的最后一批产品中、HC14 的切换力矩受其他逻辑信号切换的影响:当输入接近 VT-阈值时、在切换其他逻辑时、HC14 的输出已经切换。 我们不知道施加影响的路径是通过电源线还是通过同一 HC14 器件中另一个逻辑门的切换来实现的。

奇怪的是,当我们 从 我们的最后一批 PCB 上卸下 74HC14NSR 并 安装 一个“旧“74HC14NSR 时, HC14 在相应的电路中正确切换。

由此我们得出结论、“新“74HC14NSR 与“旧“74HC14NSR 的行为不同。 对比 74HC14 的旧数据表和新数据表、不会显示可以解释这种不同行为的更改。

我们已经调查了几个 74HC14NSR 和几个生产代码。 所有这些都带有 TI 标识并标记为“HC14"。“。

下一个生产代码存在所描述的问题:

41C5X7K G4

41C5Y8K G4

3AC4C1K

下一个生产代码运行正常:

74CV60K

12CT1GK

79CTH4K

86ARG4K

 

问题:

* 74HC14NSR 是否随着时间的推移而改变?

*变化是什么,对行为和参数有什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.参阅 PCN 20200629000.1A

    2.保证的数据表限制没有改变。 开关发生在指定的 VT−Ω 范围内、即对于 5V 电源、大约在 1V 和 2.7V 之间。 这不会发生吗?   VCC 或 GND 引脚上是否存在一些噪声(使用示波器进行检查)?