请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AXC4T774 工具/软件:
尊敬的团队:
当通过将 EN 引脚拉至低电平来启用电平转换器时、我注意到 P_VDDH 电源轨上存在显著的漏电流。
我们有两个板载电平转换器、每个电平转换器 消耗约 160mA、因此 从 P_VDDH 产生的总电流消耗为~μ A 320mA。 我们通过逐个删除它们来确认这一点、并观察每个都会产生~160mA 。 如预期的那样、移除这两个元件后、其余元件仅消耗 2 –4mA。
上电时、输入信号默认为 3.3V 高电平。 这会导致泄漏吗? 我们是否遗漏了原理图或任何可能解释该行为的应用手册?
谢谢、
Yolanda