This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T774:SN74AXC4T774:160mA 漏电流

Guru**** 2556890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1532305/sn74axc4t774-sn74axc4t774-160ma-leakage-current

器件型号:SN74AXC4T774

工具/软件:

尊敬的团队:  

当通过将 EN 引脚拉至低电平来启用电平转换器时、我注意到 P_VDDH 电源轨上存在显著的漏电流。

我们有两个板载电平转换器、每个电平转换器 消耗约 160mA、因此 从 P_VDDH 产生的总电流消耗为~μ A 320mA。 我们通过逐个删除它们来确认这一点、并观察每个都会产生~160mA 。  如预期的那样、移除这两个元件后、其余元件仅消耗 2 –4mA。

 上电时、输入信号默认为 3.3V 高电平。 这会导致泄漏吗? 我们是否遗漏了原理图或任何可能解释该行为的应用手册?

谢谢、  

Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yolanda、

    输出侧(A 端口)是否存在任何下拉或上拉电阻器?

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,乔书亚,你是对的。 它与 A 端口 IO 默认设置相关。 在显示问题的地方、我们将其设为低电平默认值。 如果我们将其设置为高电平、则没有出现漏电流。 感谢您查看。