This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ACT14:问题:圆形芯片"FAIL"因此要求提供电气参数、时序变化和车身标识信息。

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1528377/sn74act14-issue-round-shape-die-fail-so-requesting-on-electrical-parameters-timing-changes-and-body-marking-information

器件型号:SN74ACT14

工具/软件:

观察了使用矩形芯片通过构建的新旧器件。 但对于新器件、封装标识 52AC44 K (失败)圆形芯片的后缀 K 出现故障。

根据车身标识、故障器件可能从 2025 年开始、并且可能由于 PCN 20240529005.1 而发生故障、但索赔的表单、FIT 和功能不受影响。

因此,需要从以下的更多信息:

1. 根据 20240529005.1 观察到的任何电气参数和时序变化?

2.请  让我们知道或验证带有后缀 K 的身体标记是由马来西亚吉隆坡或任何其他工厂/国家制造的吗?

3.分享信息或任何关于如何追踪正文标记或批次代码的文件,并提供完整列表进行验证。

4.帮助了解我们如何根据封体标识追踪晶圆制造厂?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许多典型值发生了变化;传播延迟可能更低、实际开关阈值则不同。 外形、拟合和功能不受影响、因为它们保证限值没有改变。

    TI 销售的所有器件都将使用新芯片。

    显然、您的电路试图超出保证限值。 请显示原理图和故障输入/输出信号的示波器迹线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 我们的同事将为您提供有关原理图和示波器迹线的信息。

    但是、在这种情况下、我们需要澄清 PCN 流程。 我们假设 PCN 20240529005.1 中介绍了上述芯片变更、而 PCN 20241104000.0 中介绍了下一个数据表更新。

    您写: 许多典型值发生了变化;传播延迟可能更低、实际开关阈值则不同。  

    为什么 PCN 20241104000.0 中没有列出这些电气变化? 其中仅列出了热参数方面的变化和一些看起来只是正式的其他变化。

    您写: TI 销售的所有器件都将使用新芯片。

    为什么 PCN 20240529005.1 没有告知我们未来将仅使用此新芯片? 它仅描述了当前使用 HCMOS 工艺的晶圆制造厂和其他使用 LBC9 合格工艺技术的晶圆制造厂。

    主要需要作出澄清、以便我们知道如何处理这些多氯化萘。 我们是否应该自动假定、随着每项新的合格工艺技术、电气参数也会发生变化?  我们是否应该假定每项新的合格工艺技术都将在未来使用新版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    请注意、Clemens 不是 TI 员工。  

    虽然这些规格可能略有变化、但仍符合数据表中列出的电流保证规格。 就像克莱门斯说的那样、您很可能已经在使用超出规格的设备、而旧设备恰好仍在工作。  

    至于 “其他“制造厂。 这是因为仍有旧器件库存、但仍在发货。 此过程通常需要 2-3 年、直到只有新芯片被出售。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、感谢您的解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些波形的问题到底是什么?

    针对 50 pF 负载指定了传播延迟。 在电路中、负载是 1000 pF。

    另请注意、电容器的初始行为类似于短路;必须确保不会超过输出电流 (50mA) 的绝对最大额定值。

    电容器和线圈的用途是什么? 线圈不应该位于逆变器输出端和电容器之间吗?