This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS245:VIH 变化和输出电压

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1535743/sn74ls245-vih-variation-and-output-voltage

器件型号:SN74LS245

工具/软件:

您好、

VIH 和输出电压有 2 个问题。

1. Vih

低于正常操作吗?

VIH 最小值为 2V。 下图显示、VIH 因批次编号而异。

一个约为 2V、另一个约为 2.8V。

2.输出电压

输入为 5V。

一个器件显示 3.3V、但另一个器件显示 4V。

是否正常运行?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我无法读取图片中的电压。 请提供原始分辨率。 但数据表可确保器件在不高于 2.0V 的电压下开关。完整的器件标识是什么? 您在哪里购买了该器件?

    2.输出电压取决于输出电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    客户担心偏差。

    A 为 2.24V、b 为 2.96V。

    这是时序差与 Vth 差的关系。

    输出悬空。

    下面是 IC 顶部标记。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “23CDJSK"芯“芯片的行为类似于 CMOS 器件。 是否从授权经销商处获得? 您能否显示 TI 发货标签?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    客户正在与采购团队进行检查。

    但是他发现了这个标签。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    客户通过 TI.com 购买了该器件

    谢谢。