This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AC240:组件安装的处理条件。 器件#SN74AC240

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1536185/sn74ac240-handling-conditions-for-component-mounting-part-sn74ac240

器件型号:SN74AC240

工具/软件:

我们正在考虑使用您的电子元件、并正在进行初步的风险评估、以确保我们的生产流程中没有问题。
如果您能回答以下问题、我们将不胜感激:

器件型号:

#1。  我们的回流炉采用 VPS 回流焊(气相焊接)。 是否可以使用 VPS 回流来实现?

#2.  您能否向我们提供回流焊实施条件(温度/时间)?

#3.  关于清洁条件、我们将使用液态温度设置为 80°C 的半水清洁解决方案在清洁箱中进行浸入式清洁。

   半水清洁溶液/ 80°C 液体温度/浸入式清洁是否存在任何问题?

#4.  我们将在真空烘箱中进行烘烤。 是否可以在真空环境 (100 Pa) 下在 40°C 下烘烤?

#5.  如果真空环境不可行,我们将在非真空环境中的常规烘箱中进行烘烤。 组件的存储温度 (TSTG) 是多少?

问题 6.  在某些情况下、可能需要用刷子洗手。 是否可以使用甲苯和乙醇进行清洁?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅此处的应用手册: AN-2029 操作和处理建议 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    谢谢你教我。

    我查看了应用手册、但找不到问题的答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazumi-san:

    老实说、这些都超出了我的知识范围。 这是我能用谷歌找到的。  

    1.气相焊接    

    2.回流焊是原应用手册的第 5 部分。  

    3.不确定。  

    4/5. 在 40°C 下烘烤不是问题。 这些器件的存储温度为 150°C。

    6、清洗液:  . 但作为一个例子、在 TI 实验室、我使用了异丙醇和刷子来清理助焊剂。