工具/软件:
我们正在考虑使用您的电子元件、并正在进行初步的风险评估、以确保我们的生产流程中没有问题。
如果您能回答以下问题、我们将不胜感激:
器件型号:
#1。 我们的回流炉采用 VPS 回流焊(气相焊接)。 是否可以使用 VPS 回流来实现?
#2. 您能否向我们提供回流焊实施条件(温度/时间)?
#3. 关于清洁条件、我们将使用液态温度设置为 80°C 的半水清洁解决方案在清洁箱中进行浸入式清洁。
半水清洁溶液/ 80°C 液体温度/浸入式清洁是否存在任何问题?
#4. 我们将在真空烘箱中进行烘烤。 是否可以在真空环境 (100 Pa) 下在 40°C 下烘烤?
#5. 如果真空环境不可行,我们将在非真空环境中的常规烘箱中进行烘烤。 组件的存储温度 (TSTG) 是多少?
问题 6. 在某些情况下、可能需要用刷子洗手。 是否可以使用甲苯和乙醇进行清洁?
. 但作为一个例子、在 TI 实验室、我使用了异丙醇和刷子来清理助焊剂。