This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54SLC8T245-SEP:通道间偏斜

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1535345/sn54slc8t245-sep-channel-to-channel-skew

器件型号:SN54SLC8T245-SEP

工具/软件:

输出之间的延迟是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    我们在数据表中没有通道间偏斜参数、但我们保证偏斜为 ≤1ns

    有关更多信息、请参阅此 常见问题解答

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要从常见问题解答链接…中进行澄清

     

    差值高达~3ns。…Ω

     

    这是否意味着在整个温度范围内的同一器件中、所有输出都可以

    偏差太大... 或者一个芯片的温度为–40°C、而另一个芯片的温度为 90°C。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    在整个温度范围内、同一器件的最大通道间偏斜高达 3ns。

    此致、

    Josh