This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC244:PCN#20250520000.0

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC244, SN54HC244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1525992/sn74hc244-pcn-20250520000-0

器件型号:SN74HC244
主题中讨论的其他器件: SN54HC244

工具/软件:

接下来是 Texas Instruments 的 PCN、一团糟…

  1. PCN 信函受影响的产品页面缺少表中后面提到的大多数产品
  2. 修订历史记录中的更改描述完全无用且错误。
  3. SN74HC244 的建议工作温度仍为+85°C
  4. 数据表标题 80µA 中列出了低功耗(最大值)、但 更改了 SN74HC244 电气特性中的规格

  5. SN74HC244 的“新“特性从 SN54HC244 复制而来。
  • 这里发生了什么?
  • 这些收养的目的是什么?
  • +125°C 是否采用或采用建议的工作温度
    • 与 SN54HC244 的主要区别是什么?
    • SN74HC244 在+85°C 上的规格是什么?
  • 在过去 2 年中、芯片、制造、测试或封装是否发生了变化?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    1.您所指的是同一设备的 G4/E4 部件。  

    2、3。 我同意这是我们的错误。 工作温度应为 125°C。  

    4.不确定这是如何改变的

    5.总体而言,这些变化的采用应该反映出 54/74 的性能是相同的(即两种器件的 85°C 性能是相同的)。 EP 器件在鉴定期间会得到额外的测试、但这些测试源自同一芯片。  

    我将研究对此进行更改、因为此数据表 包含许多您提到的错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    切换到 1。  
    在第 2 页上、并非列出了每个器件。 这是一个最近购买的零件的子集。

    我已经有其他 PCN、第 2 页上的信息也是错误的。 您能否解释一下第 2 页上的信息是如何生成的?

    数据表才可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我不负责生成 PCN、因此我不确定此流程。  您购买的器件是否超过了 Pg2 中提到的数量?  我会将此反馈转发给正确的团队、我可以更深入地了解这是如何产生的。  

    我没有数据表更新的明确日期、但准确估计为 2-3 周。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    新的数据表是否已提供?

    BR

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我将检查此状态并尝试推动它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    您有更新吗?

    此致
    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    明天我将发送一份草稿。 然而、它尚未公布。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    对此表示歉意、等待时间过长。  

    请参阅随附的关于我们目前的草案。 这应该是我们将在网络上发布的确切数据表。 (草稿包含水印,但尚未包含日期/修订历史记录)

    e2e.ti.com/.../SCLS130_3D00_4_3D00_TI-PDF_3D00_en_2D00_us.pdf