This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD54HC4060:Pind 测试

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: CD54HC4060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1543174/cd54hc4060-pind-test

部件号:CD54HC4060


工具/软件:

是否在 TI 执行 CD54HC4060 PIND 测试? 我想知道 Pind Shock, Vibration and Frequency for it. 如果没有、我们是否有模腔信息、至少是模腔高度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thanh:

    我们不进行 Pind 测试。 我们可能可以找到腔体信息、但这取决于封装。 您正在查看什么封装?

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件为 CD54HC4060F3A (16 LD CERDIP)。 该器件也标记为  5962-8768001EA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thanh:

    对于此零件、模腔长度/宽度为 0.160 x 0.250 mm

    模腔的最大高度为 0.025mm  

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thanh、

    实际上,我不清楚包装上的密封玻璃会倒塌到什么程度。 模腔高度可以为 0.01mm。 我很难确定(我不是一个包装工程师)。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Malcolm、

    这是 DIP、我认为腔体高度应超过 0.89mm。 根据 Paul Grohe 的介绍、CFP-14 (SMT) 腔体高度为 0.89mm、P/N 5962-8773901DA。 您可以再次查看吗? 谢谢。

    -Thanh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thanh:

    我读取的单位错误(单位显示的顺序有时会发生翻转)。 只需将测量值从英寸转换为毫米、因此模腔为:

    6.35 长 x 4.06 宽 x 0.25 高、全部以毫米为单位。

    是的、这些数字是正确的。

    此致、

    Malcolm