Other Parts Discussed in Thread: CD4070B
工具/软件:
我在自振荡配置中使用 CD4070BE 异或门(请参阅下面的电路)、我注意到器件在 0°C 和大约 38 度时频率会漂移。 我知道这不是由用于自励磁/振荡的无源器件(电阻器/电容器)引起的隔离式芯片问题或漂移。
任何人都可以推荐替换产品吗?
由于专有原因、某些组件已被阻止。 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢您为我的主题做出贡献。
电源电压为 5V。
该电路位于 PCB 上、不适合重新设计。
我当前使用连接到比较器输入端 2 和 6 的热敏电阻(黑色)来补偿漂移。 它的工作“好“,但如果我有一个温度稳定的独家或芯片,我就不必依靠热敏电阻进行补偿。 如果必须重新设计、我可以使用稳定的频率发生器。
我知道这是芯片、因为当我用焊铁触摸它(快速)时、频率会漂移...同样、如果我用冷冻剂喷洒它。