This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4070B:CD4070BE — 需要不会随温度漂移的替换件

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4070B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1542686/cd4070b-cd4070be---need-replacement-that-doesn-t-drift-with-temperature

器件型号:CD4070B


工具/软件:

我在自振荡配置中使用 CD4070BE 异或门(请参阅下面的电路)、我注意到器件在 0°C 和大约 38 度时频率会漂移。 我知道这不是由用于自励磁/振荡的无源器件(电阻器/电容器)引起的隔离式芯片问题或漂移。

任何人都可以推荐替换产品吗?  

由于专有原因、某些组件已被阻止。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源电压是多少?

    该器件用于数字信号。 在您的应用中、频率取决于确切的输入开关阈值和传播延迟、这些阈值的定义不是很明确。 如果要更好地控制频率、请使用任何具有显式基准电压的比较器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您为我的主题做出贡献。  
    电源电压为 5V。  
    该电路位于 PCB 上、不适合重新设计。
    我当前使用连接到比较器输入端 2 和 6 的热敏电阻(黑色)来补偿漂移。 它的工作“好“,但如果我有一个温度稳定的独家或芯片,我就不必依靠热敏电阻进行补偿。 如果必须重新设计、我可以使用稳定的频率发生器。  
    我知道这是芯片、因为当我用焊铁触摸它(快速)时、频率会漂移...同样、如果我用冷冻剂喷洒它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CD4070B 引脚排列与 74xx86 引脚排列不同、因此不会替换器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道我不能使用这个系列,因为你刚才提到的原因。 令我感到困惑的是、T1 为什么使用不同的引脚...人们会认为他们会使用相同的引脚、以便于更换。  

    我希望 CD4070 可以使用汽车或军用版本(甚至是不同的制造商)、 使温度更稳定。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CD4000 系列最初是由 RCA 设计的,1968 年,他们不知道 74 系列将变得多么重要。

    对于数字逻辑输入、温度稳定性从来就不是设计问题;实际上、 选择 VIL/VIH 电平是为了允许较大的变化。

    可以使用两个异或门和两个比较器创建一个 SMD-on-DIP 子板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不了解您的建议、以及在现有 PCB 上是否可以轻松操作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您提到这已经存在于无法重新设计的 PCB 上、因此很遗憾、我们无法为您提供 P2P 替代产品。  

    Clemens 的建议是制作一个可以插槽到现有 PCB 中的子板。 但是、这同样取决于 PCB 的设计方式。  

    SMD — 表面贴装器件
    DIP — 双列直插式包装

    我做了一个快速的谷歌搜索可视化。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢...这是我的想法,但我想确保.  
    遗憾的是、有 250 个器件、这种做法不切实际。  

    正如我提到的、我当前使用热敏电阻来补偿漂移。 它可以正常工作、返工量不大、但更换芯片要容易得多。

    CD4030 呢? 有人知道它是否会在我的电路中振荡吗? 我想点几份,看看加热时是否漂移。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    不幸的是,正如 Clemens 提到的,这些设备并不是真正的指定。 我不知道它是否会在您的用例中振荡。 你最好的赌注将是订购一些和物理检查。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 同意。  
    我创建了这个主题,希望我可以找到一个替换,不幸的是,它看起来不像有一个。  
    感谢大家的帮助!