This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:TXB0108DQSR 上的向外提问

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1539894/txb0108-lead-outward-question-on-txb0108dqsr

部件号:TXB0108


工具/软件:

尊敬的先生:

 我的客户收到一卷 TXB0108DQSR (D/C 2509+5)、他们发现最近收到的这些器件上出现异常。 这种引线外边是否有问题?

 

谢谢。此致、

Gary Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我不知道该材料上有任何向外的引线、器件标识遵循 TXB0108DQSR: www.ti.com/.../partlookup.tsp

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

     是否有任何质量报告来 保证 LEED 的异常外观? 客户需要将其作为 QC 团队的参考。

    谢谢。此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    没有目前无法提供的报告。 您能否确认 焊接这些器件存在 问题或出现任何运行问题?

    如果您担心这种变色问题、我建议您与供应商启动 FA 流程、以确定问题的根本原因。


    此致、

    插孔