This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E-Q1:低电平期间出现奇怪的尖峰

Guru**** 2581095 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, TXS0108E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1538249/txs0108e-q1-strange-spike-during-low-level

器件型号:TXS0108E-Q1
主题中讨论的其他器件:TXS0108E

工具/软件:

您好的团队、

我的客户使用 TXS0108E 作为他们的电平转换器、他们发现这种奇怪的行为

我发现 TXS0108E 具有推挽模式和开漏模式、它是如何工作的、TXS0108E 是否需要上拉电阻器?

下面是添加上拉电阻器时的波形

移除上拉电阻器后、当 IDC2_DATA 拉至低电平时、电阻器会出现小尖峰、您知道为什么会发生这种情况以及如何修复?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在推挽或开漏模式下、TXS 没有不同的行为。 开漏信号的上升沿较慢、因此总传播延迟更大。

    请显示输入和输出信号的示波器布线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    请查看下图

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 设计用于高速信号。 当它检测到上升沿开始的样子时、会触发另一侧的边沿加速器。 在这种情况下、当红色 1.8V 信号开始上升时会发生这种情况。

    红色波形看起来很奇怪。 它是哪一个信号、驱动它的是哪个器件? 为什么它上升迅速,然后缓慢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    (黄色)通道 1:AU_I2C_SDA         (3.3V 接口)

    (红色)通道 2:AU_I2C_SDA_1V8   (1.8V 接口)

     

    它通过 I2C Amba CPU <=->音频 IC 和音频放大器进行连接

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑有噪声导致边沿加速器错误触发。 请测量 TXS 相对于电源接地的 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clements

    我测量 C511==>

    如果我读取音频寄存器、会发现电源纹波发生变化。

    我测量 R333、结果显示低于:Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    要排除干扰是否是由输入边沿的信号完整性不佳引起的、您是否能够再次禁用 TXS0108E-Q1 并直接在 TXS 的输入端进行探测? 如果输入侧出现明显的干扰、单稳态电路会将干扰视为逻辑高电平、并瞬间驱动输出、从而导致我们在此处看到的初始尖峰。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack

     TXS0108E-Q1 位于何处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    我指的是您提供的原理图中的 U54。

    此致、

    插孔