This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV14A:PCN 之前和 PCN 之后版本 SN74LV14A 之间的潜在变化会导致输入电阻下降问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV14A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1538562/sn74lv14a-potential-changes-between-pre--and-post-pcn-versions-of-sn74lv14a-causing-input-resistance-degradation-issue

器件型号:SN74LV14A


工具/软件:

您好、

我们目前的产品中使用的 SN74LV14A 因过压而导致输入端子损坏(输入电阻降低)。

故障分析证实、由于存在特定的自定义电路、在上电期间向 SN74LV14A 的输入端子施加超过绝对最大额定值的过压约 180ms。 但是、该电路最初是从另一个型号改编的、该型号未报告类似的故障(或者此类问题不明显)。

由于此问题最近变得频繁、您能否确认此器件的 PCN 中是否有任何变化(例如内部结构,工艺修改或额定电压变化)、这些变化可能会使此故障模式更有可能发生?

谢谢、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    您可以看到 PCN20220926000 包含了工艺更新以及新晶圆制造厂的资质认证。

    此 PCN 影响器件的内部结构、但因此数据表限值不受影响。

    听起来在更改之前超出了 DS 最大额定值、很幸运器件没有损坏。 在任何时间内违反绝对最大值都可能导致器件损坏。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Owen:

    我们充分理解、施加的电压超过绝对最大额定值超出器件的保证运行条件。 但是、为了确定对过去发货的潜在影响范围、我们正在调查这些行为差异是否可以归因于批次间的差异或 4ms(人,机器,方法,材料)的变化。

    客户已经观察到 IC 的输入端子损坏、特别是由于施加的电压超过绝对最大额定值、输入电阻降低。

    该故障似乎是由特定的定制电路引起的、在上电期间(大约 180ms)、会在 IC 的输入引脚上施加高达 14V 的过压、从而导致器件损坏。

    该电路最初是从另一产品改装而来的、在该产品中未报告或观察到此类故障。 然而、在目前的产品中、在过去几个月中、类似的失败现象越来越多、这促使我们考虑采取追溯性调查和应对措施。

    我们的调查表明、不同批次代码之间的输入波形和行为差异明显。 具体来说:


    ↑μ s 批次“32K Cpty“:当达到 14V 时、输入电压会瞬间降至 0V、从而产生锯齿波形(最大电流:41mA)。


    ↑ 批次“98K CPHS“:未观察到锯齿波形、电压保持稳定(最大电流:15mA)。


    ↑ lot “7AK AGJN“:存在锯齿波形、但形状不同(最大电流:0.4mA)。


    ↑ 批次“1CK CNXO“:与“32K Cpty“波形相似、但周期较短。


    ↑ 批次“38K CCEJ“:与“7AK AGJN“类似、但具有不同的电压电平。

    因此、如果您能确认是否对相关 PCN(产品变更通知)的时间进行了任何更改(例如内部结构,制造流程,材料或测试标准的修改)、这些更改可能与上述差异有关、我们将不胜感激。

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 PCN 之后、芯片完全不同:

    就我所见、锯齿波形是由击穿的输入晶体管的栅极隔离引起的。 这种情况是否以及发生的电压取决于设计、在较小的程度上取决于制造差异。 即使没有立即击穿、过压也会降低隔离性能、并可能增加漏电流。