This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXV0108:在 VCCA/VCCB 上电序列的所有组合期间、I/O 引脚输出是否都是无干扰的?

Guru**** 2572385 points
Other Parts Discussed in Thread: TXV0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1540741/txv0108-will-i-o-pin-outputs-be-glitch-free-during-all-combinations-of-vcca-vccb-power-up-sequences

器件型号:TXV0108


工具/软件:

我找不到 TXV0108 数据表中明确提到了这一点、所以我想我会在这里提出问题。 提前感谢!

这是我的应用程序:

  • 在正常“上电“运行期间:
    • VCCA 连接到 1.8V 电源轨。
    • VCCB 连接到 3.3V 电源轨。
    • DIR 连接到 VCCA 电压(可能通过上拉电阻)、以便方向在 A 到 B 之间始终保持固定
    • OEN 引脚通过上拉电阻连接到 VCCA、因此默认情况下、它会取消置位、直到某些其他器件将其驱动为低电平(例如,某种 SYSTEM_READYn 类型的信号)。
  • 上电/断电序列 如下所示:
    • VCCA 和 VCCB 向上/向下的关系是“未知“的
    • DIR 将通过上拉连接到 VCCA。
    • OEN 将通过上拉电阻连接到 VCCA(或在断电情况下,OEN 可能被驱动为低电平)。

鉴于上述所有信息、如果满足以下条件、我是否可以预期任何 A/B I/O 引脚上都不会出现任何“高“或“非零“输出干扰:

  • 所有 I/O 均驱动至 GND(低电平)或具有下拉电阻。
  • VCCA 到 1.8V、VCCB 到 3.3V、并且 两个电源轨的顺序/时序 “未定义“。
  • DIR 为 1.8V(即连接至 VCCA)。
  • 最后、在结束时、OEN 从上拉高电平 (VCCA=1.8V) 状态驱动至低电平(置为有效)状态。

在该应用中、上电/断电序列期间不应出现非零电压干扰(B I/O 上)、我只需确保只要在上电/断电期间 OEN 连接到 VCCA 电压、TXV0108 器件就能保证这一点

另外、在 VCCA 为 1.8V、OEN 为 0.0V(置为有效)且 VCCB 从 3.3V 下降到 0V 的情况下、也能防止干扰。 也就是说、在断电情况下、如果在 OEN 被置为有效时首先移除 VCCB 电源、是否会防止干扰? 我希望 B I/O 输出从 A->B 驱动状态无缝过渡到 HiZ 状态、而不会在转换过程中出现一些“高电平“输出干扰。

谢谢!

Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    TXV0108 具有两个特性:VCC 隔离和 Vcc 断开。

    如果任一电源达到 0V 或保持悬空、I/O 将变为 Hi-Z。 这可防止输出产生任何非零干扰。

    除了我前面提到的特性外、该器件还具有更稳健的电源序列电路、即使在 OE 拉至 GND 的情况下也能防止发生输出干扰。

    此致、

    Josh