This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CY74FCT2541T:CY74FCT2541TQCT 上的输出电压电平

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74ACT541, CD74AC541, SN74LV541A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1540096/cy74fct2541t-output-voltage-level-on-cy74fct2541tqct

部件号:CY74FCT2541T
主题中讨论的其他器件:CD74AC541、CD74ACT541 SN74LV541A

工具/软件:

您好 TI、

在我们采用 CY74FCT2541TQCT 的应用中、Vcc 为 5V、输入电压为 4.78V、输出电压仅为 3.6V。

这是预料之中的吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yash:

    您是否向我们发送了任何原理图?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是正常的 TTL 输出电平;请参阅 VOH  规范。

    要获得轨到轨输出、请使用 SN74LV541A (T) 或 CD74AC541/CD74ACT541 等 CMOS 器件

    (未使用的输入不得悬空。)