主题中讨论的其他器件:TXU0202
工具/软件:
大家好、我遇到了这个元件的问题、基本上我使用这个元件作为电压转换器、它在几个小时内就能正常工作、一段时间断开后、我看到电压 VCCA 和 VCCB 都很好且正确、VCCA = 1.8V、VCCB = 3.3V。
我看到它也具有 ESD 保护、所以我不知道它可以是什么、我看到驱动电流为 20uA、而 CPU 输出的 GPIO 为 2mA。
OE 引脚通过 10k 电阻器直接连接到 GPIO。
我们使用 UART 的模块是这个: DA14AVDDECT SF01
而 CPU 是: MIMX9111CVXXJAA
感谢您的提问