This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:TXB0104 用作 UART 的电压转换器

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1543991/txb0104-txb0104-used-as-voltage-translator-for-uart

部件号:TXB0104
主题中讨论的其他器件:TXU0202

工具/软件:

大家好、我遇到了这个元件的问题、基本上我使用这个元件作为电压转换器、它在几个小时内就能正常工作、一段时间断开后、我看到电压 VCCA 和 VCCB 都很好且正确、VCCA = 1.8V、VCCB = 3.3V。

我看到它也具有 ESD 保护、所以我不知道它可以是什么、我看到驱动电流为 20uA、而 CPU 输出的 GPIO 为 2mA。

OE 引脚通过 10k 电阻器直接连接到 GPIO。

我们使用 UART 的模块是这个: DA14AVDDECT SF01

而 CPU 是: MIMX9111CVXXJAA

感谢您的提问

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fady:

    我们支持 TXB 的专家一直到星期一。  

    同时、我们也许可以谈谈如何进行调试。 您能帮助我们更详细地解释一下您的应用程序是如何打破的吗?  

    TXB 似乎可以正常工作几个小时。 TXB 不太可能是问题所在。 TXB 是否可恢复、还是明显损坏?  

    是否可以测量您的器件的基线电流并监测几个小时内的电流、以确定电流在哪些情况下会增加/减少?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CPU 与模块之间是否存在较长的布线或电缆? 任何信号线上是否有任何上拉/下拉电阻器?

    对于 UART 信号、TXU0202 将更加稳健。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fady:

    为了让我们最好地支持这个问题,你能澄清一下泰勒和克莱门斯的问题吗?  否则、我会将该线程标记为已解决。  

    此致、

    插孔