请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC1G97-Q1工具/软件:
数据表的绝对最大额定值和建议运行条件有点模糊、与我在论坛上看到的答案不一致。 对于该器件、输入电压是否可以大于 VCC? 根据“绝对最大值“表中突出显示的行、答案似乎是“是“。 例如、最大输出限制具有与 VCC 相关的最大值、但输入不具有、且断电状态最大输入电压不为零。 建议表类似于中的、即最大输出电压与 VCC 相关、但不与输入相关。
但是、论坛上的一个答复似乎表明这不是真的。 我们可以获得 TI 应用工程师的裁决吗?