This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G97-Q1:是否允许输入电压高于 VCC?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G97-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1545363/sn74lvc1g97-q1-input-voltage-above-vcc-allowed

器件型号:SN74LVC1G97-Q1


工具/软件:

数据表的绝对最大额定值和建议运行条件有点模糊、与我在论坛上看到的答案不一致。 对于该器件、输入电压是否可以大于 VCC? 根据“绝对最大值“表中突出显示的行、答案似乎是“是“。 例如、最大输出限制具有与 VCC 相关的最大值、但输入不具有、且断电状态最大输入电压不为零。 建议表类似于中的、即最大输出电压与 VCC 相关、但不与输入相关。

但是、论坛上的一个答复似乎表明这不是真的。 我们可以获得 TI 应用工程师的裁决吗?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、答案是“是“。 请参阅 【常见问题解答】逻辑器件的输入电压 (Vi) 是否可以高于电源电压 (Vcc)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据参考常见问题解答中的讨论、我认为答案实际上是“否“、输入电压不能高于 VCC 电压。 这基于这样一个事实、即 SN74LVC1G97-Q1 仅具有指定的负输入钳位电流限值((VI <0 时)、就像下面常见问题解答讨论的屏幕截图所示。 您同意吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您误解了常见问题解答。

    使用二极管时、较高的电压被钳位、并且电流流入 VCC  (必须限制)。
    如果没有 二极管、 更高的电压就 不会改变、也没有电流流动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我应该更仔细地阅读常见问题解答 — 我在讨论没有正二极管的证据的部分停止了。