This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4050B:使用 CD4050B 查询可选逻辑电平转换 (5V/3.3V)

Guru**** 2579725 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1545104/cd4050b-query-on-using-cd4050b-for-selectable-logic-level-shifting-5v-3-3v

器件型号:CD4050B


工具/软件:

您好、

我将 CD4050B 缓冲器用于时钟和数据线、都使用 5V 逻辑电平。

我想使用 CD4050B 将这些信号的逻辑电平转换为 5V 或 3.3V、具体取决于要求。 我的想法是使用可编程开关(在 5V 和 3.3V 之间切换)来控制 CD4050B 的 VCC、并相应地获取 CD4050B 的输出。

将 5V 逻辑信号驱动到 CD4050B 时、VCC 设置为 3.3V 是否安全且电气有效? 如果没有、是否有建议的保护或连接方法来安全实现此功能?

此致、

Gaurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是允许的;此器件具有过压容限输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaurav:

    CD4050B 由于 VCC 存在输入钳位二极管、因此无法耐受过压、因此该器件不适用于此类应用。 除非您专门为 CD4050B 的最大电源电流而选择、否则您可以考虑 SN74LVU04A 或类似器件。 如果 TTL 设备符合您的需求、也可以考虑使用它。

    此致、

    Nikki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaurav:

    我的道歉。 克莱门斯是正确的。 数据表中包含矛盾的信息、但 CD3050B 确实具有过压保护功能、因此您应该做好准备。 我将确保更改数据表以反映这一点。

    此致、

    Nikki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Clemens Ladisch 和 Nikki Dengel 

    感谢您的支持和建议。

    Nikki Dengel 您的意思是说需要在数据表中更正黄色突出显示的行。

    我是对的吗?

    此致、

    Gaurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaurav:

    您是对的。 需要更正突出显示的部分。 我已确认、只要输入电压不超过 15V、就可以正常工作。

    我为这种混乱而道歉。

    此致、

    Nikki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikki、

    感谢您的支持和确认。

    此致、

    Gaurav