This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108-Q1:LSF0108QWRKSRQ1 的最大工作频率

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0108-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1547591/lsf0108-q1-max-operation-frequency-of-lsf0108qwrksrq1

器件型号:LSF0108-Q1


工具/软件:

您好:

我将评估 LSF0108-Q1  电平转换器在 160MHz QSPI 接口中的使用情况。

TI 产品页面指定了 200MHz 的最大频率 、而数据表规定了 100MHz 的限制 。

您能否澄清支持的频率规格差异、并确认器件是否能够在 160MHz 下可靠运行 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 是一款无源开关;高电平电压仅由上拉电阻产生。 因此、如果频率非常高、则需要使用极强的上拉电阻器(取决于引线电容)、这需要所有器件都具有高驱动强度。 对于低压 QSPI 器件、通常情况并非如此、因此 LSF 不太可能正常工作。

    请指定所有器件的型号及其电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nir、

    遗憾的是、我们无法立即提供支持 160MHz 信号的解决方案。 为了更好地了解您的申请细节,您能否为 Clemens 的问题提供更多信息?  

    请指定所有设备的型号及其电压。

    此致、

    插孔