Other Parts Discussed in Thread: LSF0108-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LSF0108-Q1工具/软件:
您好:
我将评估 LSF0108-Q1 电平转换器在 160MHz QSPI 接口中的使用情况。
TI 产品页面指定了 200MHz 的最大频率 、而数据表规定了 100MHz 的限制 。
您能否澄清支持的频率规格差异、并确认器件是否能够在 160MHz 下可靠运行 ?