This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD-PROGRAM:关于 TPLD-PROGRAM 更新

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPLD-PROGRAM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1542227/tpld-program-regarding-the-updating-of-the-tpld-program

器件型号:TPLD-PROGRAM


工具/软件:

您好的团队、

发生了两种情况、在为我的其中一个客户端更新 TPLD-PROGRAM 后、器件无法再连接到 PC。 是否有针对该问题的建议解决方案?

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

     它们可能没有安装正确的驱动程序。 在 InterConnect Studio 中、请转到“Configure"->“->“Firmware Update Recovery“。  此时将出现一个对话框 、描述固件更新恢复过程、包括用于下载和安装必要驱动程序的链接。 完成对话框中的说明后、 单击 Start(开始)。 这应该可以解决该问题。

    此致、

    Nikki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikki、

    感谢您的答复。

    两个客户出现问题。 其中一个已使用上述解决方案恢复。

    但是、另一位客户尝试了固件更新恢复、如下图所示、他们现在无法连接。

    我们是否应该考虑其他可能的原因或解决方案?

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    首先确保客户根据屏幕截图中显示的对话框成功下载、安装和更新驱动程序。

    如果计算机仍然无法检测到设备、客户应重新启动其计算机以确保不发生冲突。

    如果问题仍然存在、客户可能需要与其 IT 团队交谈。 某些公司计算机可能会阻止外部驱动程序、这也可能导致问题。

    此致、

    Nikki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikki、

    感谢您的支持。

    关于下面的驱动程序的安装、是否只需下载并解压 ZIP 文件即可完成安装?

    Stellaris _ICDI_DRIVERS 驱动程序或库|德州仪器 TI.com

    包含以下文件、但我应该采取哪些步骤来完成驱动程序安装?

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    请转至计算机上的设备管理器。 接下来、找到“Tiva 设备固件更新“。 在我的设备管理器中、它位于“其他设备“下、但它可能位于其他位置。 右键点击“Tiva Device Firmware Update“、然后点击“Update device“。

    接下来、点击“Browse my computer for drivers“并导航到解压的文件夹。 点击 您从 TI 下载并提取的“tellaris_icdi_drivers"文件夹“文件夹、然后按照说明安装驱动程序。

    最后、拔下并重新插入 TPLD 编程器、然后按“Update"。“。 现在、您应该会看到已准备好连接的器件。 选择设备、然后点击“Connect"(“(连接(连接)。 这应该能解决您的问题。

    此致、

    Nikki