This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS157:焊接热流条件 ("265C 8sec&quot);

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4002B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1547613/sn74ls157-solder-heat-flow-condition-of-265c-8sec

器件型号:SN74LS157
主题中讨论的其他部件: CD4002B

工具/软件:

不过、数据表中数据表中 SN74LS157N (DIP) 的 MSL 是否不适用、是否也符合客户的“265deg-C 8s“要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tahara:

    目前、对于穿孔 (DIP) 封装的建议焊接曲线没有 JEDEC 行业标准。 TI 执行焊接热测试、其中 DIP 器件的引线会承受 260C 焊料长达 10 秒、以确保它们能够承受熔融焊料的热量。

    峰值温度和时间/温度目标存在湿度分类限制、JDSTD-020 中对此进行了定义。

    也就是说、PDIP 没有 MSL 等级、只有峰值温度 (260C)。 对于低 MSL 等级、最好谨慎遵循 JSTD。 有多个变量、因此我们不能给出单个数字。 PCB 制造商应该能够根据其流程进行调整(希望他们拥有相应规格的副本)。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    不过、我们收到了 Apps 团队在另一个 E2E 主题中对 CD4002B 的评论、您对 SN74LS157N 的回答是否与之相同?

    “TI 只能保证在数据表所述条件下的性能、但我不认为这会导致任何问题。“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tahara:  

    是的、我的答案是一样的。  

    此致、Owen