This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1202-RWB-EVM:通过 ICS 平台对 TPLD1202 进行编程时、会显示"OH Snap! 上次更改导致异常..."

Guru**** 2575975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1552202/tpld1202-rwb-evm-when-programming-the-tpld1202-via-the-ics-platform-it-displays-oh-snap-the-last-change-caused-an-exception

器件型号:TPLD1202-RWB-EVM


工具/软件:

我应该如何纠正此错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ari:

    是否可以尝试 完全关闭或重新安装 ICS?

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Malcolm、

    我已经等了几个小时,然后它工作了。 但我想知道为什么会出现这个问题。

    此致、

    Ari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ari:

    这是编程错误的错误。 它试图做的是返回“不正确的器件 ID “错误(这通常意味着您要么将错误的器件插入插座中,要么将器件错误地放入插座中,要么已烧录/编程器件)错误、但它无法找到创建的特定数组。

    如果确保您已将未编程的器件正确插入插座、则不会出现此错误。

    此致、

    Malcolm