This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08:如何确保逻辑高无干扰上电

Guru**** 2508925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1553139/sn74lvc1g08-how-to-ensure-logic-high-glitch-free-power-up

器件型号:SN74LVC1G08


工具/软件:

您好、

我需要确认我的实现是否可以得到保证、以避免上电时出现毛刺脉冲。 我需要输出遵循 VCC (+5V)。 VCC 的斜坡速率约为 0.5V/ms。 我的两个输入都通过 4.99K 电阻器连接到 VCC。 从实验室测量结果来看、输出看起来在+5V 左右开启并遵循 VCC、但我需要确保这是典型行为、不是绘图的好运。  

这种无干扰上电策略是本文回复之一中建议的: SN74LVC2T45 是否也可以将意外驱动的输出上电?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregory、

    根据 DS、我们定义的工作电压从 1.5V 开始。

    话虽如此、但一旦 VCC 超过阈值(可能因批次而异)、您的上拉电阻就会强制输出逻辑为高电平、从而开启器件内部的晶体管。 我们不指定该阈值可能是多少、因为您在这些器件上找到的阈值约为 0.5V。 这是我期望这些设备的行为、我不会将其描述为运气、因为它的行为是这样的。

    为了阐明您遇到了预期行为、但输出导通的确切值可能并不一致、因为它超出了我们针对这些器件的规格范围。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Owen、  

    感谢您的答复。 我的问题是、器件是否会在 VCC 达到 1.5V 之前由于未定义的行为而将输出驱动为低电平。 根据对器件运行的描述、在 VCC 达到某个阈值之前、输出都是高阻抗、然后由于输入上连接到 VCC、输出应驱动为高电平。 这对于我们的应用来说是可以接受的。 谢谢!