This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCH2T45:VCC 压摆率比建议值慢

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVCH2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1557004/sn74avch2t45-vcc-slew-rate-slower-than-recommend

器件型号:SN74AVCH2T45


工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户使用 SN74AVCH2T45 将 3.3V 电平传输到 1.8V 电平。 对于 3.3Vcc、压摆率为 5.8ns/V 采样率、比数据表中建议的最小压摆率 5ns/V 采样率为 5.8ns/V、如波形所示。

如果 Vcc 上升得更慢、这是否会是一个问题? 是否存在风险?

BR、

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    最小压摆率 (5ns/V) 是以输入信号为基准。 除了在发送任何输入信号之前确保电源电压电平稳定外、我们没有电源要求。

    此致、

    Josh