This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:SDA 间歇性卡住

Guru**** 2551740 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1557582/txs0102-sda-stuck-intermittently

器件型号:TXS0102


工具/软件:

尊敬的 TI 工程团队:

我们遇到了 SDA 卡在发生位置但使用某些单元的问题。 当主机发送 0xFF 时、预计 SDA 将拉至低电平并再次启动、但在这种情况下不会发生任何情况、就像 0xFF 识别为其他数据一样。

坏单元

良好的单位

以下是参考电路设计;

我们计划移除 R3 和 R4 上的 1.5k Ω。 我们怀疑它们导致了 SDA 无法下拉、因为上拉驱动强度对于此操作来说太高。 但是、这是否可行、因为此电路中也有良好的装置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Faiz:

    是、建议将其删除。 TXS0102 已经具有内部 10k Ω 上拉电阻器、当与外部上拉电阻器一起使用时、由于由内部 10k Ω 形成的并联网络并额外导致更高的电流消耗、因此会导致更高的 VOL 电平。  

    从您的原理图中、OE 也可以直接连接至 VCCA 、无需 100k Ω 上拉电阻(电流实现将具有更慢的转换边沿,可能导致数据表中违反输入转换要求)  

    www.ti.com/.../scea054a.pdf

    此致、

    插孔