This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G08-Q1:IC PTA 和 SOT23-5 QS SN74AHC1G08QDBVRQ1

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1565185/sn74ahc1g08-q1-ic-pta-and-sot23-5-qs-sn74ahc1g08qdbvrq1

器件型号:SN74AHC1G08-Q1


工具/软件:

IMDS 节点 ID 1093889247/1.00 被拒绝。 需要重新提交 IMDS。

IMDS 记录已被拒绝。 请按照以下说明检查并修改记录、然后重新提交数据以供接受。

1.在组件中: SN74AHC1G08QDBVRQ1, IC 材料: Sieg
MDS 已隐藏在 IMDS 中、必须进行更换。

2.in 组件: SN74AHC1G08QDBVRQ1, IC 材料:芯片贴附胶 (Ag)
请选择回收信息(例如,材料是否包含回收?:是/不适用/否)。 请根据材料选择正确的一个 (IMDS Rec.001、规则 4.4.2.M&O)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajit:

    您在这里要找什么? 这是不清楚的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们希望 IMDS 重新提交。 当前 IMDS 节点 ID  1093889247/1.00 需要更新为新版本。

    以下是拒绝原因。

    1.在组件中: SN74AHC1G08QDBVRQ1, IC 材料: Sieg
    MDS 已隐藏在 IMDS 中、必须进行更换。

    2.in 组件: SN74AHC1G08QDBVRQ1, IC 材料:芯片贴附胶 (Ag)
    请选择回收信息(例如,材料是否包含回收?:是/不适用/否)。 请根据材料选择正确的一个 (IMDS Rec.001、规则 4.4.2.M&O)。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajit:

    好理解。 应用程序团队不处理 IMDS 提交。 让我看看我是否可以将此请求转发给正确的团队。