This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC07A:原理图检查

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1566704/sn74lvc07a-schematic-check

器件型号:SN74LVC07A


工具/软件:

尊敬的先生:

电流测试电路如上所示。

我们发现、当引脚 1/3/13 上的输入信号全部被拉高时、引脚 2/4/12 上测得的输出信号全部为低电平。

当引脚 2 被拉高至 LDO1_OUT (1.8V)、引脚 12 通过电阻器被拉高至 SW2_OUT (1.8V) 时、为什么测量的信号电平为低电平?

请告知这种情况。

谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eason:

    引脚 5 和 9 似乎悬空。 这意味着器件会将这些寄存器寄存为有效的随机值。 对于您的设计、我建议将它们拉高。 如果其中任何一个寄存为低电平、则输出将被下拉。

    关于针脚 12、在测试时针脚 11 的状态是什么? 如果引脚 11 或引脚 13 中的任何一个为低电平、则预计输出为低电平。