This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:请确认 SDIO 接口的最大数据速率。

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, TXS0206A, LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1564346/txs0108e-please-confirm-maximum-data-rate-for-sdio-interface

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件: TXS0206A、 LSF0108

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户在自己的 PCB 上测试了 TXS0108E 的性能。

他们对其进行测试、以实现 eMMC 存储器和 MCU 之间的电平传输。

原理图是使用推挽式拓扑制作的、因此我认为应该支持高达 110Mbps 的速率。

但关于我的客户的结果、

- 4 位通信 (25MHz):工作良好。

- 8 位通信 (25MHz、50MHz):不工作。

这里是我的问题;

1.110Mbps 数据速率意味着总比特率?

(即对于 4 位通信、为 25Mbps (MHz)、25MHz * 4 位= 100MHz)

110Mbps 数据速率支持每一位数据吗?

2.您能推荐双向电压电平转换器,它可以与 SDIO 8 位通信? (应使用 50MHz 时钟频率)

我附上使用 TXS108E 的 Chstumer 原理图。

e2e.ti.com/.../e_2D00_MMC.pdf

请检查此问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    1.您的理解是正确的,每个信道都提供最大数据速率,因此每个信道都能够支持 110Mbps。  
    TXS0206A 已针对 SDIO 电平转换应用进行了优化。  

    如果您有任何显示异常的波形对调试也很有帮助。 请注意、当输出负载条件过重时、此器件无法正常运行。 考虑使用较短的连接器长度和电缆来尽可能减小寄生电容。  

    此致、  

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢您的支持。

    1.我怎么能理解这个结果呢? (8 位通信_ 25MHz 或<xmt-block1> 50MHz</xmt-block>:不工作)</s> 50MHz

    您对此结果的重新定位有何看法? 它是否与布局或原理图的其他部分有关?

    2.您推荐的器件 (TXS0206A) 支持高达 60MHz 的时钟和高达 60Mbps 的数据速率。 我认为这对我的客户来说有点低。

    您认为 LSF0108 适用于 eMMC 存储器吗? 它是双向的、支持高达 200Mbps 的速率。

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    1.较高的输出负载(来自 PCB 布线,目标器件和连接器长度) 将 对波形的 SI 产生负面影响、即 诸如振铃/振荡等传输线路影响。 请注意、在输出 Cload = 15pF 的情况下测试了最大数据速率。

    2.你能说明这是如何的情况吗? 除非另有说明、否则 60MHz 支持足以满足此处的 50MHz 时钟要求、并且数据线也需要 120Mbps 支持。 (此处,1MHz = 2Mbps 可用作转换)。 LSF 在这里不是最佳选择。  

    此致、

    插孔