Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, TXS0206A, LSF0108
主题中讨论的其他器件: TXS0206A、 LSF0108
工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
我的客户在自己的 PCB 上测试了 TXS0108E 的性能。
他们对其进行测试、以实现 eMMC 存储器和 MCU 之间的电平传输。
原理图是使用推挽式拓扑制作的、因此我认为应该支持高达 110Mbps 的速率。
但关于我的客户的结果、
- 4 位通信 (25MHz):工作良好。
- 8 位通信 (25MHz、50MHz):不工作。
这里是我的问题;
1.110Mbps 数据速率意味着总比特率?
(即对于 4 位通信、为 25Mbps (MHz)、25MHz * 4 位= 100MHz)
110Mbps 数据速率支持每一位数据吗?
2.您能推荐双向电压电平转换器,它可以与 SDIO 8 位通信? (应使用 50MHz 时钟频率)
我附上使用 TXS108E 的 Chstumer 原理图。
请检查此问题。 谢谢。
此致、
追逐