This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2GU04:SN74LVC2GU04

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2GU04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1569367/sn74lvc2gu04-sn74lvc2gu04

主题中讨论的其他器件:SN74LVC2GU04

工具/软件:

亲爱的

 点击此链接 【常见问题解答】我可以将 CMOS 逻辑器件的两个输出直接连接在一起吗? -逻辑论坛 — 逻辑- TI E2E 支持论坛

我们在同一个软件包中使用了 2 个通道。并使用它来振荡以驱动大于 75mA 的负载。 频率为 1MHz。

但请参阅下面的内部结构。  如果输出 6 和输出 4 有延迟、 输出 6 为高电平、则输出 4 为低电平。

我的意思是内部随机,例如,随机电容器。

则可以是 ns 有较短的时间。  如何评估是否存在损坏?

 您能否帮助我思考一下我的电路是否会损坏内部?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    器件是否会损坏取决于流经器件的电流。 我预计通道之间的延迟差将足够低、以至于通过器件的电流小于最大值、因此不会损坏器件、但 TI 不保证此规格。 我建议使用电流表进行实验来测试 ICC 并验证 ICC<ICC 100mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

     感谢您的回复、我将按照以下步骤操作;

    1.采取 2 或 3 回路;

    2.测量每个 SN74LVC2GU04 的 ICC;

    3.记录每个  SN74LVC2GU04 的最大电流;

    4、 使用 osillcope 测量 超过 1 小时(设置单次跳闸模式),最好与电流探头和电压探头配合使用。

    是振荡器参数。   

    如果在 1 小时内没有超过 100mA 的峰值电流。 我们可以认为内部没有异常损坏。  

    我是对的吗?

    您还有其他建议吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、是这样。