Thread 中讨论的其他器件:TAS6424E、 SN74LVC1G08、TXB0104、SN74AXC4T245
工具/软件:
你好、团队
在以下情况中、我的客户将使用 TXB0104QRUTRQ1、如方框图所示。

列出了 TAS6424E 和 TAS6422E 的要求
TAS642x 具有 MCLK 和 SCLK 输入引脚、但可以连接在一起。
MCLK Trise/fall (10%–90%) 必须小于 5ns。
TAS6424E 的 MCLK/SCLK/FSYNC/DATA 的最大输入电流为 15uA
4. 
是否有助于确认 TXB0104QRUTRQ1 是否正常? 如果可以、对 TXB0104QRUTRQ1 和布局有什么要求?
谢谢