This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:TDM 应用中 TXB0104QRUTRQ1 的风险和要求

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104-Q1, SN74LVC1G08, TXB0104, SN74AXC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1569793/txb0104-q1-the-risk-and-requirement-for-txb0104qrutrq1-in-tdm-application

器件型号:TXB0104-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TAS6424ESN74LVC1G08、TXB0104、SN74AXC4T245

工具/软件:

你好、团队

  在以下情况中、我的客户将使用 TXB0104QRUTRQ1、如方框图所示。  

列出了 TAS6424E 和 TAS6422E 的要求

TAS642x 具有 MCLK 和 SCLK 输入引脚、但可以连接在一起。

MCLK Trise/fall (10%–90%) 必须小于 5ns。

TAS6424E 的 MCLK/SCLK/FSYNC/DATA 的最大输入电流为 15uA

4.   

是否有助于确认 TXB0104QRUTRQ1 是否正常? 如果可以、对 TXB0104QRUTRQ1 和布局有什么要求?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    在给定共享方框图的情况下、信号似乎是固定方向。 作为更稳健的解决方案、客户应考虑改用 AXC4T774/AVC4T774。

    然后可以通过以下公式计算上升/下降时间:  【常见问题解答】逻辑器件的输出转换速率是多少? 

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack

    感谢您的评论。  

    但 TXB0104-Q1 多年来一直用于客户的众多项目。 您是否会帮助仔细检查它是否正常、这种情况下的要求是什么?

    一个问题是自动双向功能是否正常工作。  

    在上升/下降时间、我按照您共享链接中的说明操作、并获得以下结果。 以链接中提到的 SN74LVC1G08 为例。 最大输出转换速率为 2.9ns。 txb0104 的计算似乎不正确、t_LH (max)/t_Hl (max) 远大于 Vc (4ns)。 您能帮我改正吗?

    这里是作为参考的计算工具。  

    e2e.ti.com/.../output-transition-rate-for-logic-device.xlsx

    非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    以下是我们使用的测试配置 (15pF):

    请注意、TXB 中的 IOH / IOL 参数为 20uA、 与其他转换器相比、并非以 mA 为单位。 这是由于驱动强度较弱、因此计算器工具不适用于此处的 TXB0104。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack

    感谢您的评论。  

    在以下情况下、您是否有助于仔细检查 txb0104-Q1 的工作方向决策是否能够正常工作?

    谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    我看不出随附任何数字/图表。 请您再次分享一下吗?  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack

    请参阅该案例。  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    TXB0104-Q1 已通过测试、支持 1.8V 至 3.3V 转换、高达 55Mbps/ 22.5MHz、这低于 24.5MHz 要求。 需要从客户侧进一步进行调整、以评估信号完整性是否符合其系统要求、或使用  AXC4T774/SN74AXC4T245 等方向控制转换器来支持更高的速度。

    如果客户希望使用 TXB 进行测试、可点击此处 链接访问 有关该器件设计注意事项的 EVM 页面和应用手册。

    此致、

    插孔