This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104V:检查 VOL IOL/IOL 规格

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1572505/txs0104v-check-vol-iol-specifications

器件型号:TXS0104V


工具/软件:

你好、员工

检查 VOL IOL/IOL 规格
数据表 (SCES964) apge6 将 VOL 指定为 Vola、VolB:1mA 0.4V (MAX)。
在第 10 页的图 5-3 中、当 1mA 时、VOL 似乎约为 0.17V。

在图 5-1、5-2 和 5-3 中、VOL 与 IOL 的含义是什么?

此致
cafain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 是无源开关、其行为类似于电阻器。 输出电压等于输入电压加上电阻器上的压降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 我明白。