请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXS0104V工具/软件:
你好、员工
检查 VOL IOL/IOL 规格
数据表 (SCES964) apge6 将 VOL 指定为 Vola、VolB:1mA 0.4V (MAX)。
在第 10 页的图 5-3 中、当 1mA 时、VOL 似乎约为 0.17V。
在图 5-1、5-2 和 5-3 中、VOL 与 IOL 的含义是什么?
此致
cafain