This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP2G32:SN74AUP2G32 钳位二极管

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1574717/sn74aup2g32-sn74aup2g32-clamping-diodes

器件型号:SN74AUP2G32


工具/软件:

您好! 我需要将 PCB 的某些部分断电。 为此、我需要知道 AUP 系列是否在其输入和输出端包含连接至 VCC 的钳位二极管。

数据表对我来说有点困惑。 输入的最大额定值为–0.5V 至 4.6V、这表明仅存在 GND 钳位二极管。 对于输出、在断电状态下、额定值也为–0.5V 至 4.6V、与输入相同。 但是、在上电状态下、额定值为–0.5V 至 VCC + 0.5V、这意味着二极管连接到 VCC。 我觉得这很奇怪、因为二极管似乎仅在器件通电时连接、我怀疑我可能误解了一些内容。

您能澄清一下吗? 非常感谢!