请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AUP2G32工具/软件:
您好! 我需要将 PCB 的某些部分断电。 为此、我需要知道 AUP 系列是否在其输入和输出端包含连接至 VCC 的钳位二极管。
数据表对我来说有点困惑。 输入的最大额定值为–0.5V 至 4.6V、这表明仅存在 GND 钳位二极管。 对于输出、在断电状态下、额定值也为–0.5V 至 4.6V、与输入相同。 但是、在上电状态下、额定值为–0.5V 至 VCC + 0.5V、这意味着二极管连接到 VCC。 我觉得这很奇怪、因为二极管似乎仅在器件通电时连接、我怀疑我可能误解了一些内容。
您能澄清一下吗? 非常感谢!