This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G04:检查 PN#SN74LVC1G04DBVTE4N (SO#436980) 的顶部标识

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1574606/sn74lvc1g04-check-top-marking-for-pn-sn74lvc1g04dbvte4n-so-436980

器件型号:SN74LVC1G04


工具/软件:

高科技、

PN #SN74LVC1G04DBVTE4

来自 PO#029-1C613 的 20 件、带有 D/C 2206 和批次代码 2138074NFM

我们的客户收到了上述器件、发现物理标识显示“C04F",“,与、与显示的规格“C04"或“或“C04P"不“不匹配。

有关详细信息、请参阅随附的图像。

由于它是旧的 D/C、您能否帮助检查物理标记是否正确?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jun、

    我可以确认您收到了追踪批次追踪代码的正确物料。 话虽如此、我们的团队正在研究为什么此顶部标签未列在数据表中、并将研究将其添加到 DS 中。

    此致、

    Owen