请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC1G04工具/软件:
高科技、
PN #SN74LVC1G04DBVTE4
来自 PO#029-1C613 的 20 件、带有 D/C 2206 和批次代码 2138074NFM
我们的客户收到了上述器件、发现物理标识显示“C04F",“,与、与显示的规格“C04"或“或“C04P"不“不匹配。
有关详细信息、请参阅随附的图像。
由于它是旧的 D/C、您能否帮助检查物理标记是否正确?
谢谢。